This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:HD3SS3212-Q1 &TPS25810-Q1、支持"短接至 VBAT 36V""短接至 GND"测试?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, TPS25810-Q1, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237582/hd3ss3212-q1-hd3ss3212-q1-tps25810-q1-support-short-to-vbat-36v-and-short-to-gnd-testing

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810-Q1TPS25810

您好  

我们需要在汽车应用中实施 USB Type-C、我调查该解决方案是  HD3SS3212-Q1+ TPS25810-Q1、但是、我们需要通过 ISO 16750-2测试表执行所有 USB 信号+VBUS。 是否需要 TI 的专家来确认  HD3SS3212-Q1和 TPS25810-Q1是否都支持故障保护( "短接至 VBAT 36V"和"短接至 GND")?

或者我们需要添加额外保护 IC/元件?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特:

       HD3ss3212-Q1尚未测试  ISO 16750-2,您需要添加额外的保护 IC。

      有关 TPS25810、 请提交另一个 TT。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对于 HD3SS3212-Q1保护、请告知器件型号以支持"短接至36V 电池"

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们将在内部进行检查。 我们将在明天向您提供最新信息。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    为延误道歉。 TI 没有支持36V 的器件。

    此致!

    斯坦顿