This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211不起作用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240378/tusb211-tusb211-doesn-t-function

器件型号:TUSB211

我使用 TUSB211、但 VREG 显示为0V。

我在下面编写架构。

主机< >电路上的 TUSB211 < >设备

连接线束后打开主机和 TUSB211时、VREG 显示0V。

在 VREG 显示0V 后、我拔下线束并重新插接线束。VREG 显示1.8V。

每个引脚是否有序列?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 表单参考原理图。

    I 左悬空3 (TEST)、4 (CD)和9 (ENA_HS)。

    我不使用外部复位控制输入。

    R1为3900欧姆。

    我尝试了级别0和级别1、但结果是相同的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第8.2.2.1和8.2.2.2节提供了主机端和器件端应用序列的指令。 请注意、RSTN 引脚需要在此序列中切换。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何最新消息?

    此致!

    斯坦顿