This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:TUSB216i

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240031/tusb216i-tusb216i

器件型号:TUSB216I

我想增加差分信号强度、  

我想将 DXP-DxM 数据信号振幅增加到2000mV p-p、条件是该器件能够将信号放大到超过800mV。

800mV 是 USB 标准规格值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarun、您好!

    转接驱动器不会将信号升压到2000mV。 转接驱动器会提升边沿、但幅度不是那么大。 客户可能需要一个集线器来实现不断增加的 DP、DM 振幅。  

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarun、您好!

    您是否有任何最新消息?

    此致!

    斯坦顿