This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410:结至电路板热阻

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240046/ds110df410-ds110df410-junction-to-board-thermal-resistance

器件型号:DS110DF410

大家好、

您能否分享 DS110DF410SQ 的 RθJB Ω 结至电路板热阻值?
功耗约为1.53W,当我将环境温度升高到71°C 时,IC 结温将会是多少?
我已查看  DS110DF410SQ 的数据表、但找不到 RθJB Ω 结至电路板热阻值。请查看以下图像

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1687272616778v1.png

此致、
苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    请参阅此主题、了解 DS110DF410热性能信息:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639659/ds125df410-need-thermal-data

    以下应用手册详细介绍了如何使用此信息估算结温:

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    假设 Δ T = 26.1°C/W、使用公式2可知、T (A)= 71°C 且 P = 1.53W 时的结温为 T (J)= 111 RθJA°C。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的意见。
    然后、如果我们在高达71°C 的情况下测试板、我 希望它能够正常工作、而不会出现任何问题。
     如果我们在 
    外壳内组装电路板、您能否检查 DS110DF410 QFN IC 是否强制使用散热器?

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    我希望它能够在 T (A)=  71°C 且没有散热器的条件下正常工作。  

    在外壳内时、您是否希望环境温度升高? 如果 外壳中的上限为 T (A)= 71°C、则不需要散热器。

    谢谢!
    埃文