This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:可以将 I/O 端口读取为上电复位(电源打开时为输入状态)、但在实际使用中、电源打开时它似乎处于输出状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242783/pca9555-the-i-o-port-can-be-read-as-a-power-on-reset-input-state-when-the-power-is-turned-on-but-in-actual-use-it-seems-to-be-in-the-output-state-when-the-power-is-turned-on

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件:TCA9535

您好!  

在数据表中、I/O 端口可被读取为一个加电复位(电源被打开时的输入状态)、但是在实际使用中、当电源被打开时、它似乎是处于输出状态。 (端口连接的 LED 亮起。) 由于数据表中的说明存在差异、您能否向我们提供您对可能原因的意见?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚具有内置的上拉电阻器。

    如果您不需要上拉电阻器、请使用 P/TCA9535。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我假设100k 的内部上拉电阻可能就是您看到的。 您是否手头有原理图可以确认这一点?  

    如果 LED 的阳极连接到引脚、且阴极接地、则由于 P 端口上存在内部上拉电阻、二极管可能会发光。  

    此致、

    泰勒