This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:TX RX 连接

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112, TIOL1123, TIOL1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242565/tiol112-tx-rx-connection

器件型号:TIOL112

您好、支持团队、

客户提出问题、您能提供支持吗?

* TIOL112 Tx 和 Rx 通信 UART ,对吗? 数据表没有描述....

*他们计划在 TIOL112和 MCU 之间使用以下连接,这是正确的连接吗?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个收发器在电气级上工作;RX/TX 引脚上的高/低状态与 BUS 引脚上的状态一样。 您可以使用您喜欢的任何协议、只要总线上的其他设备都能理解该协议。

    IO-Link 规格确实使用了 UART 帧(8位加偶校验)。

    将 TILL 的 RX 输出连接到 MCU 的 RX 输入并将 TILL 的 TX 输入连接到 MCU 的 TX 输出是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikeda-San、

    TIOL112旨在满足 IO-Link 标准 要求、该标准使用基于 ISO 1177和 ISO/IEC 2022定义的 UART 帧的消息协议来生成"数据八位位组"乘"数据八位位组"编码。   更多信息、请参阅 IO-Link 标准的第5.3.3节。

    IO-Link 在其标准中指定了三种不同的数据通信"COM"速率。  (4.8kbps、38.4kbps 和230.4kbps)。  TIOL112只是物理层收发器、不会解读数据格式、因此可用于其他非 IO-Link 应用、但如果与不同的数据速率一同使用、可能会出现一些与时序相关的问题。

    您的 MCU 连接图对于 RX 和 TX 引脚是正确的。  但是、该应用图显示了 TIOL112x 器件的 TIOL1123或 TIOL1125型号、它从 VCC_OUT 引脚向 MCU 和传感器提供3.3V 或5V LDO 输出。  TIOL112没有该 LDO、需要向 VCC_IN 引脚施加外部3.3V 或5V 电压。  请在最终确定您的设计时记住这一点。

    此致、

    乔纳森