This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:多路复用 FPD-Link

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242276/ds90ub940-q1-multiplexing-fpd-link

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

大家好、

我想向您介绍 FPD-Link 多路复用的应用。 有一个用于在 Ser 949和 DES 940之间进行多路复用的开关(HD3SS3212)。 如果正确、请检查交流耦合电容器的应用情况。

e2e.ti.com/.../AC-Coupling-Capacitor.pdf

此致、

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    您的配置似乎应该在纸上打印、但此配置意味着使用开关会产生一些回波损耗、插入损耗、串扰等。 为了确认此配置是否有效、您需要确保这些添加的内容符合我们的 FPD-Link III 通道规格。 您应该联系当地的 FAE、帮助为您的器件提供此类信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cameron、

    我对此有疑问。 我阅读 多路复用 FPD-Link 串行器解串器(SerDes)的技术白皮书。 如果您知道、请与我分享参考设计或原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我将随附该器件的用户指南、在第4页的第3节下有一份该器件的参考原理图。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

    e2e.ti.com/.../HD3SS3212-Switch-User-Guide.pdf