This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:硬件问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242507/tusb4020bi-hardware-issus

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的 TI 支持团队:

客户咨询如下问题:

产品内置了 TUSB4020BIP ,再把USB转TTL,但是假如此时有一个行为长时间把 TUSB4020BIP 的USB的D +/-短接在一起,这种行为是否会存在损坏 TUSB4020BIP的风险呢,假如我又把短接的行为去掉了,再去使用 TUSB4020BIP的USB2.0的相关功能,此时是否会出现无法识别USB的情况呢?

TUSB4020BIP 内置于产品中、然后 USB 转换为 TTL、但如果此时发生使 TUSB4020BIP 的 USB D+/-长时间短路的行为、该行为是否会损坏 TUSB4020BIP? 如果我移除短路行为、要使用 TUSB4020BIP USB2.0相关功能、目前将无法识别 USB 的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:短接 D+/D-应该可以。

    2: 如果您消除短路行为、如果您再次插入另一个 USB 设备、USB 应该仍然可以工作。

    最佳

    布赖恩