This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:是否支持极性反转?

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242483/ds110df111-polarity-inversion-support

器件型号:DS110DF111

大家好、我使用 DS110DF111重定时器来调节 FPGA 和 SFP+接口之间的10G 以太网接口的信号。 我的 PCB 设计人员通知我、从 OUTA TX 通道交叉的差分对可能存在问题。 请参阅从重定时器到 SFP+接口的示意图片段以获取参考。 我的问题是:DS110DF111是否可以 支持极性反转/交换(+端接至、反之亦然)? 红线是重定时器上发生交换的新信号名称。 我不确定 SFP+模块是否支持极性反转、但我正在检查这一点。 是否允许这样来促进 PCB  布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    对于给定的通道、向0x1F [7]位写入高电平将反转输出的极性。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。 我现在可以从数据表中看到它。 我将按照上述原理图片段所示在重定时器上继续进行 PN 交换、以便跟踪路由和写入输出极性反转寄存器。 再次感谢。