This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:POE 应用中的瞬态保护

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TIDA-01463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235166/dp83822i-transient-protection-in-poe-application

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: TIDA-01463

我们在 POE 应用中使用了 DP83822I。 在以太网电缆的快速断开/连接事件期间、PSE 和 PD 中磁性元件的 PHY 侧可能会出现高电压。

在 ESD 保护方面、TVS 二极管 TVS3V3L4U 放在磁性组件和 PHY DP83822I 之间。

TX 和 RX 线路(引脚9、10、11、12)上的测量值仍显示电压低于-1.0V 且持续时间> 200ns、这是绝对最大额定值中列出的下限。

截至目前未报告损坏的器件、但客户希望确保 DP83822I 没有损坏的风险。

查看受影响引脚的 ESD 额定值、器件应能够在很短的时间内承受高于或低于最大额定值的电压。 但是、与 IEC61000-4-2标准中指定的 ESD 脉冲相比、观察到的瞬变的持续时间很可能更长。

是否需要额外保护? 您对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balz:

    下面是在 PoE 应用中使用 DP83822的参考设计。 请查看:
    https://www.ti.com/tool/TIDA-01463

    PHY 将满足数据表中提到的 ESD 规格。 我们尚未像您分享的原理图中那样使用钳位二极管。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul

     

    感谢您的回复!

    TIDA-01463参考设计包含 TPD4E05U06Q (U7)来保护 PHY、在我的设计中它与 TVS3V3L4U 非常相似。 该钳位二极管可将负瞬态电压限制在大约 >- 0.9V。这仍会导致违反 DP83822I 的绝对最大额定值、其中-0.5V 是限值。

    在曲折中,我实际上已经成功地摧毁了一个 DP83822I 与 ETH 和 POE 线的快速关闭/打开循环。

     

    此致、

    巴尔兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balz:

    是否可以测量达到 MDI 引脚的电压并且如果该电压未超出绝对最大额定值?

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul

    I 在两个引脚 MDIO (19)和 MDC (20)上测得、无法看到任何违反最大额定值的情况(在短关闭/开启周期内根本没有更高的瞬态)。

    我不能再确定上述缺陷是不是瞬态测试造成的。 我无法使用第二个样品重现缺陷。 尽管进行了过度的测试、但器件似乎能够承受瞬变。 总之、我们希望有某种保证、不会有器件在现场死亡。

    此致、

    巴尔兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balz:

    明白了、感谢更新。

    我还建议在连接器 GND 和数字 GND 之间使用强大的 RC 隔离。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    此设计可确保1.5kV 的 GND 和数字 GND 隔离。

    我就这个话题与 FAE Jon Bilbao 取得了联系。 我还分享了我们的原理图。

    此致、

    巴尔兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balz:

    这个问题是通过与 FAE Jon 的电子邮件处理的、我是否应该通过电子邮件继续处理并关闭该主题?

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我们可以关闭此主题、感谢您的帮助!

    此致、

    巴尔兹