This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221-EP:关于接收器输入电阻值

Guru**** 2794795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242125/max3221-ep-about-input-resistance-value-of-receiver

器件型号:MAX3221-EP

各位、

我们的项目需要将 RS232信号转换为 TTLorCMOS、反之亦然。

RS-232标准指示接收器的输入电阻。(值:3kΩ~7kΩ Ω)

为什么此器件的接收器输入电阻超出范围?(数值:3kΩ~11kΩ Ω)

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    因此、RS-232需要至少3K 欧姆的电阻、 并且通常大多数器件规格为3K 至7K。 但是、像此器件这样的一些器件可能具有更高的最大输入阻抗。 不会对应用产生负面影响-由于 Rin 引脚电阻低于3K 欧姆时需要担心通信问题和/或损坏- RS-232驱动器将能够驱动较高的阻抗负载、因为它对驱动器整体的应力实际上较小、因此 确实没有任何问题。

    本质上、限制因素是最小阻抗、而不是最大阻抗。 大多数器件的典型值为5K 和+/- 2K -但有些选择器件的最大值可能更高-但这不会对整个系统造成不利影响。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的提示回复。

    我知道重要的是输入电阻的最小值、因为高输入阻抗可以保持电压电平。

    我还有一个问题。

    为什么 RS232标准确定了输入电阻的上限?

    输入电阻的上限是否是在考虑噪声的情况下设置的?

    此致。

    Awamura 稔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 输入阻抗为5k Ω。 kΩ 值为3 μ A kΩ 了±电流不超过5mA (最高电压为15V);任意选择了最大值为7 μ A、以获得相同的 kΩ 2 μ A 容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的提示回复。

    我了解输入阻抗为什么有上限。

    我的问题解决了。

    非常感谢克莱门斯和帕克。

    Awamura 稔