This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174A:SN75LBC174ADW 的替代品

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242534/sn65lbc174a-replacement-for-sn75lbc174adw

器件型号:SN65LBC174A

嗨,员工
SN75LBC174ADW 的替代产品

PDN# 20230516001.3产品停产-停产

在上面的 PDN 中、SN65LBC174ADWR 替代了 SN75LBC174ADW、"引脚对引脚匹配"为"否"。
根据数据表、引脚分配是一样的、并且与65xxx 的唯一区别是温度范围。

为什么 N65LBC174ADWR 是 PDN 上 SN75LBC174ADW 的"否"替代产品?
请告诉我原因。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度范围实际上是唯一的差异。 p2p 列中的值错误。