This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:如何将 TCA9517星型连接用于 B 端口。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9800, PCA9306, TCA9517, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240202/tca9517-how-to-use-tca9517-star-connection-for-b-port

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TCA9800PCA9306、、 TCA9555、TCA9509

我在6月21日前收到了设备设计人员的请求。  
请遵循。

PDF 是方框图。 

它是否在星型配置中为 B 端口使用 TCA9517 (TCA9517DGKR)? 在来自数据表的以下摘录中、 虽然 A 端口是星形连接的。   是否可以在 B 端口侧建立星型连接? 请告诉我、在这种情况下是否有需要注意的要点。
*最后一行的以下一句令人担忧。
"可以采用星型配置连接 TCA9517的多个 A 侧、从而允许所有节点相互通信。"

・TCA9517数据表
[10.2.2.2 VILC 和上拉电阻器大小]
  

条件使用
-电压转换器的 SDA1、SCL1侧连接1.8V。
-其他3.3V 以上。 
-- 它关注的是设计。
是否可以星型连接 TCA9517 (TCA9517DGKR)的 B 端口侧? 如有可能,是否有使用预防措施? 如果不可能、B 端口将被连接到从端、
从而导致在 TCA9517 (TCA9517DGKR)下、器件的 VIL 调节几乎没有低侧裕度(较少裕度)。
请建议 
推荐的电路配置  或 其他器件型号。

e2e.ti.com/.../I2C_5F00_block_5F00_diagram.pdf
谢谢、 此致、
胜美
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.3.3节指出:

    此类设计可防止2个 B 侧端口相互连接。

    您需要交换 A/B 两侧。

    我推荐 TCA9800/1/2/3、它使用不同的架构、 两侧 VOL 都非常低。 它没有失调电压、只有一个电流源、这意味着其 B 侧不得有外部上拉电阻。 (这意味着您不能在 B 侧使用 PCA9306;这些转换器也应为 TCA980x。) 与 TCA9517一样、多个 B 侧不得连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Katsumi、

    除了 Clemens 响应外、另请参见 TCA9509 、它允许在星形应用中配置 B 侧。 请注意、由于 SVO 现在位于 A 侧、而不是 TCA9517具有的 B 侧 SVO、所以这是可以接受的。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意意见,克莱门斯拉迪施圣,杰克关圣.

    感谢您根据数据表和方框图推荐了一个解决方案。
    我考虑了 TCA9509、其他 PCA9306和 TCA9555的配置图。
    此外、我还有问题。

    更新 PDF。
    随附文件:I2C_Block_Diagram_2.pdf

    2个问题:
    1) 1) TCA9509的 A 侧识别出不需要上拉电阻。
    我识别出来了吗?

    2) 2)它是 PCA9306和 TCA9555连接之间的上拉电阻吗?

    谢谢你。
    此致、
    胜美

    e2e.ti.com/.../I2C_5F00_Block_5F00_Diagram_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    这一点。

    A 侧和 B 侧[SVO]的含义。

    示例) TCA9517图


    谢谢!
    此致、
    胜美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Katsumi、

    我修改了您发送的方框图、使其更加准确:  

    1.) 交换 TCA9517的 A 侧和 B 侧、以执行星型配置。

    2.) PCA9306被 TCA9509取代。 原因是 TCA9517 B 侧上的 VOL 为0.53V。 该逻辑低电平通过 PCA9306传播后、它将上升到更接近您的最大 VIL <=0.63V、这会使您更接近 VIL max 的上限。  

    3.) 现在可以在 TCA9509的 A 侧移除2k Ω 上拉电阻来代替 PCA9306。  

    1) TCA9509的 A 侧认识到没有必要上拉电阻。
    我的识别是否正确?

    是的、您的理解是正确的。 由于静态电压偏移(SVO)位于 A 侧、因此也应移除 A 侧的上拉电阻。

    SVO 特性有助于器件意识到器件的哪一侧驱动逻辑低电平、同时在传播逻辑低电平时防止潜在的 I2C 总线锁定。 TCA9517在 B 侧使用、而 TCA9509在 A 侧使用。  

    如果您有任何进一步的问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对电路的建议。
    我审查了设计并修复了电路。
    我真的很感激你。
    此致、
    胜美