Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 大家好、e2e 成员、
我们尝试使用 TUSB9261。
如果我们在我们的产品中使用此器件、是否能够通过将"TUSB926x_fw_v1.06.bin"写入固件来识别默认的 VID/PID?
或者我是否需要单独获取 VID/PID?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此部件的默认 VID/PID 是在 USB-IF 组织中注册的德州仪器 VID。 您可以 在此处注册一个: 获取供应商 ID | USB-IF
默认的 VID/PID 应通过系统识别、如同使用 TUSB9261DEMO 评估板一样。 在生产环境中、客户通常希望将 VID/PID 更改为自己的型号。 他们可以通过使用 TUSB9260闪存刻录机修改固件来实现此操作 、如第4.3节中所述。
此致、
尼古拉斯