This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:相位噪声和其他噪声参数

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011AQ-Q1, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241367/ds90lv011aq-q1-phase-noise-and-other-noise-parameters

器件型号:DS90LV011AQ-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100

您好、TI 团队、

我目前正在进行新的设计、并正在考虑将 DS90LV011AQ-Q1整合到我的项目中。 但是、在查看数据表时、我找不到任何有关器件噪声特性的信息。 在这方面似乎是不完整的。

我对 DS90LV011AQ-Q1的相位噪声性能尤为感兴趣。 我想将其与另一个器件允许的相位噪声进行比较、该器件将在其输入中使用该时钟。 获得噪声规格将极大地帮助我为我的设计做出明智的决定。

如果您能为我提供 DS90LV011AQ-Q1所需的噪声特性、我将不胜感激。 此信息将在选择过程中发挥关键作用、并使我能够评估其与系统其他部分的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Navneet,

    通常、LVDS 发送器和接收器没有抖动数、遗憾的是、这适用于 DS90LV011AQ。 我们确实有 LVDS 抖动值、但它适用于更高数据速率(>2Gbps)的缓冲器、例如 SN65LVDS100。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您告诉我、我仅打算使用该器件将 TTL 信号转换为差分信号、然后通过双绞线传输。 我的单端信号的频率是40MHz。

    我的相位噪声要求在40MHz 时低于此值。  
     

    您认为这是一个很好的器件吗、您能为该应用推荐其他器件吗?

    谢谢
    ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NS:

    这很难说、因为我们不规范相位噪声。 我们确实有此器件的 EVM、您可以提供 TTL 信号并查看差动相位噪声是否满足您的要求。

    您是否了解过  TI.com 上的时钟缓冲器、尤其是差动缓冲器? 这些器件具有相位噪声数、因为它们来自我们的时钟团队。 对于 LVDS 输出类型、一个缺点是最小输出通道为4。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你引导我到正确的地方寻找!! 我想、现在更有意义的做法是、