This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:模式

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243276/ds110df410-mode

器件型号:DS110DF410

大家好、

我的客户 在光纤接口和 FPGA 之间使用 DS110DF410。 他们 想知道在该情况下通常使用哪种模式(0/1/2/3)。

您能帮助提供一些建议吗? 提前感谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    尽管这取决于应用、但我之前看到过使用光纤接口的 DS110DF410适应模式1能够提供良好的性能。

    如果客户能够、我们建议也使用 ADAPT 模式2和3进行测试、以查看 BER 是否有任何明显差异。

    谢谢!

    埃文