This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848JSQ/NOPB

Guru**** 1461200 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848J
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242633/dp83848j-dp83848jsq-nopb

器件型号:DP83848J

我们 在当前设计中使用了 IC DP83848J、但发现引脚特性 RXD_3/PHYAD4存在问题。

在规格建议中、我们需要添加外部上拉电阻2.2k 欧姆、以 更改 PHY 地址 Strap 配置。

根据测量结果、 IC 配置完毕后、引脚 RXD_3/PHYAD4将变为低阻抗并导致电压电平降至1.7V。

是否满足除结果之外的要求?

顺便说一下,外部电阻器将限制为2.2K 欧姆,或者我们可以使用22K 欧姆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们 在当前设计中使用了 IC DP83848J、但发现引脚特性 RXD_3/PHYAD4存在问题。

    在规格建议中、我们需要添加外部上拉电阻2.2k 欧姆、以 更改 PHY 地址 Strap 配置。

    [/报价]

    您能否说明 RXD_3/PHYAD4引脚有什么问题? 您正在读取的 PHY 地址是否与您的自举不匹配?

    根据测量结果、 IC 配置完毕后、引脚 RXD_3/PHYAD4将变为低阻抗并导致电压电平降至1.7V。

    是否满足除结果之外的要求?

    [/报价]

    2.2k 电阻应直接拉至 GND 或 VCC。 如果这里有另一个电阻器、从图中可以看到它的样子。  

    顺便说一句,外部电阻器将限制为2.2K 欧姆,或者我们可以使用22K 欧姆的电阻器?
    [/quote]

    我们建议使用2.2k 电阻器、否则我们无法保证器件功能。

    此致、

    梅利萨

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Melissa:

    您能否说明 RXD_3/PHYAD4引脚的问题? 您正在读取的 PHY 地址是否与您的绑定不匹配?

    根据我们的设计、我们将 PHYAD4引脚设置为地址"1"并同时将其提供给其他 IC。

    目前、在 IC 配置降低后、净电压电平将下降到1.7V、并导致其他功能异常。

    我们需要将该网络 SN_PKG_ID0保持为高电平(3V)、即使 IC DP83848J 配置为低电平。

    如果我们不使用 RXD_3功能但仅使用 PHY 地址,电阻器是否可以变为22K 欧姆?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    数据表建议使用2.2k 欧姆电阻器将引脚直接上拉至3.3V。 此方面的任何其他配置尚未经过我们的团队的功能测试或验证、但您可以自行执行计算或测试进行验证。

    您还可以使该引脚保持断开状态以使其进入默认状态(它具有一个弱内部下拉电阻器)、但无法通过寄存器写入更改 PHY 地址。

    此致、

    梅利萨