This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:AEC-Q100

Guru**** 2878980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334G, TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242669/tcan334g-aec-q100

器件型号:TCAN334G
主题中讨论的其他器件: TCAN334

可能与之相关的人员。

我是一名硬件引擎、我们需要 AEC-Q100、3.3V 和低待机电流(低于100uA)以及 CAN FD IC。

因此、我们将考虑 TCAN334G。

我想知道 TCAN334G 的 AEC-Q100计划。

您能否分享 AEC-Q100完成的计划或日期?

最棒的餐厅
伊恩·汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TCAN334未计划随 Q100型号进行更新。 目前、我们正在开发一种新的符合 Q100汽车标准的3.3V 电源 CAN 收发器。 根据当前的计划、该器件将于明年年初上市。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想再检查一个。

    新型 Q100汽车类是否可与 TCAN334引脚对引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是的、新器件将共享相同的基本8引脚引脚排列、且功能引脚与 TCAN334的功能相同。

    此致、
    埃里克·肖特