This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:S 参数模型端口到引脚的映射

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243020/sn65dp141-port-to-pin-mapping-for-s-parameter-model

器件型号:SN65DP141

位于 https://www.ti.com/product/SN65DP141#design-tools-simulation 的 S 参数模型 未指定端口到引脚的映射。 不清楚哪些端口对应于输入输出及其极性 P/N。

例如、有时 S 参数模型会在 readme.txt 中指定该参数、或者映射位于 S 参数文件的注释中。

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    这是端口映射。

    通过实验室测量、可通过 RX_GAIN 引脚设置 DP141 DC_GAIN 和 AC_GAIN、并且只有三种可能的 RX_GAIN 电平->高、低和高阻态。

    表8-2列出了与 RX_GAIN 的每个电平相关的 DC_GAIN 和 AC_GAIN、如下所示。 我使用实际值映射了 DC_GAIN 和 AC_GAIN 设置。

    我看到 s 参数模型中唯一缺少的一个参数是列表中的最后一个参数、但这只是改变了600mV (VOD = 0)和1200mV (VOD = 1)之间的线性范围

     因此、您可以使用 VOD = 0 s4p 进行仿真、并确保输入信号振幅保持在600mV 线性范围内、以仿真 DP141 RX 响应。

    谢谢

    大卫