This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:澄清5kV 额定值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243379/ds64br111-clarifying-5kv-rating

器件型号:DS64BR111

嗨、团队、

想要快速明确一下我们在器件上提供的5kV ESD 保护-我假设它适用于包括 CML 输入/输出在内的所有引脚? 我不太熟悉 JESD22-A114F 的工作原理。

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您的理解是正确的。 JESD22指定了一个无源网络 (包括电容器)、用于进行传入和传出以在特定水平释放电压尖峰。 我认为您可以在网上找到此文档。

    此致、Nasser