This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟 LaunchPad 用户手册

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242611/analog-launchpad-users-manual

主题中讨论的其他器件:ALP

尊敬的支持团队:

我正在寻找 ALP 用户指南、以找到生成 FPD-Link 串行器/解串器电阻设置的方法。

我当地的 FAE 给了我一个指南、指导我自动生成 ALP 设置脚本。  

我真正需要的是 Ser/Des 大小设置脚本、在唤醒阶段将哪个微控制器发送到 Ser/Des。

我可以直接讨论这个问题吗? 我在此不能详细描述。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaaki:

    您在使用什么 SER/DES? 如果您有无法通过公共论坛讨论的详细信息、请联系您当地的 FAE 或销售代表、让他们与应用团队建立内部联系。 通过这种方式可以共享所有信息。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否提供 FAE 的姓名、以便我与他取得联系、了解交换了哪些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gil

    我工作的串行器/解串器是受 NDA 限制的器件。

    如您所提示,我会联系当地 FAE Max Fujimoto。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaaki:

    好的、这是从应用程序团队获得直接帮助的最佳方式。

    此致、

    G·阿巴尔卡