This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:通过外部 MDIO 引脚设置寄存器

Guru**** 2391525 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224200/dp83869evm-setting-registers-via-external-mdio-pins

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869USB-2-MDIO

您好!

在确定如何通过评估板上的外部 MDIO 引脚使用 LaunchPad 来设置 DP83869中的寄存器时、我遇到了一些问题。

我可以使用 USB-2-MDIO 软件通过板载 MSP430设置寄存器。 我能够通过该端口看到单个 COM 端口和单个 PHY。 我能够通过写回来确认写入成功。  

使用 Launchpad、我能够使 MCU 闪烁(现在红光和绿光都被点亮)。 使用 USB-2-MDIO 软件时、LaunchPad 会显示两个 COM 端口。 有一个"调试接口"不显示任何 PHY 地址。 这对我来说很有意义。 还有一个"应用 UART"、显示所有可用的 PHY 地址。 当尝试设置寄存器时、我会同时收到一些超时错误和错误、这些错误都是"Error! 扩展寄存器读取/写入中的长度格式不正确。" 一些写入命令会执行、但它们不会按设置回读。 我已在"应用 UART"端口下尝试了多个不同的 PHY 地址。

在有关应在 LaunchPad 上打开/关闭哪些跳线的图片和说明之间、USB-2-MDIO 指南存在一些不一致的地方。 想知道我是否将其中一些设置错误。 我已经连接了两个板的配置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果板载 MSP430没有问题、为什么要连接外部 MSP430板来访问寄存器?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为将来我还会用到这个 launchpad 为其他芯片设置寄存器。 我今天不停地弄乱、能够让 LaunchPad 与评估板上的 DP83869进行交流。 不过、我有一个 DP83869电路原型、仍然存在问题。 仅 在启用 PWDN 模式时才能读取和写入寄存器。 我注意到、在我的原型上、没有从 JTAG_CLK 到 GND 的外部下拉电阻。 这是否会以某种方式阻止我通过 MDIO 访问寄存器? 我在1000介质转换器模式下运行。 据我所知、我已经正确配置了芯片。

    我已设置 OPMODE 引脚[0]=开路、[1]=开路、[2]= 2.5k 上拉

    我还设置了 LED 引脚[0]= 0、[1]= 1、[2]= 1

     我想知道正常模式和 PWDN 模式之间有哪些变化可能会阻止我访问寄存器。 您能想到任何可能导致此问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    让我试着设置一下、然后回到你身边。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我能够使用外部 MSP430访问这些寄存器、而不会出现任何问题。

    以下是使其正常运行的步骤:

    1.在没有连接任何外接 MSP430的情况下为其供电并进行闪存。 然后拔下 MSP430。

    在 EVM 上:切换 J34上的跳线以将 PCB 连接到5V-LDO 而不是5V-USB。 这将确保不为内置 MSP430加电。  

    3. 使用具有5V-20V 电源的"电源"引脚从外部为 EVM 供电。

    将外部 MSP 的 P4.2、P4.1和 GND 连接到 EVM 上的 MDIO、MDC 和 GND。  

    5.为 MSP 上电并访问寄存器。

    请注意、出现错误 "Error! 扩展寄存器读取/写入中的长度格式不正确"、只是意味着要读取/写入的值寄存器的长度必须为4个十进制数。 因此、如果您要读取寄存器0x0、您必须输入"0000";如果您要将"140"写入寄存器0x0、则必须输入"0140"。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到过的、我能够使它使用 EVM 板工作、而我当前的问题是我已将电路复制到的 PCB。 我删除了一些我认为不需要的内容、包括引脚21的下拉。 当芯片处于断电模式时(使用引脚44的下拉电阻)、我只能正常写入寄存器。 我按照我在上一篇文章中提到的方法设置了下拉电阻。 该下拉电阻器或可能还有另一个引脚是否会导致我无法访问寄存器、除非我处于 PWDN 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 EVL 板上移除了引脚21下拉电阻、这没有影响我访问寄存器的能力、因此似乎没有问题。 今天我将尝试更换 DP83869、看看是否损坏了它。 最初为1.1V 引脚提供的电压超出规格(约为1.5V)、因此在解决这个电源问题之前、芯片可能已损坏。 我将更新其是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的。 如果新的芯片还能用、那就更好了。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换掉芯片后、我的处境好像有了改善。 我现在可以在 PWDN 模式之外读取和写入寄存器。 不幸的是、我仍然有一些问题。 在我循环通电时这些寄存器会复位、不允许记住模式(模式4)。 使用评估板、我可以循环通电、拔下电源线等、并且寄存器保留其设置。 我还无法使电路板在介质转换器模式下正常运行。 我可能已经重新检查我的绑带和所有其他连接10次在这一点,我找不到任何错误,即使必须有. 是否猜到了 在我关闭电源或上电时什么可能导致寄存器复位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新此内容-似乎我的其中一个搭接电阻器上的焊点损坏。 这迫使我在启动时使用 RGMII to Copper (000而不是100)。

    通信仍然无法正常工作、但我将返回并重新检查所有通信连接是否一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的更新。 请告诉我、您是否能够使沟通 正常工作。 至于您的问题:  

    是否猜测在 我关闭电源或通电时哪些因素可能会导致寄存器复位?  [/报价]

    当您对 PHY 进行下电上电、执行硬复位或执行软件复位时、寄存器将始终复位为默认值。

    如果要保留寄存器值、可以 通过将寄存器 CTRL (1Fh)的位14设置为1来执行软件重新启动。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我尚未能够建立沟通。 在 EVM 上可实现自动协商、但在我的自定义电路板上不能。 从寄存器1、我将从 EVM 读取7969、从定制板读取7949。 以下是数据表中所述所有寄存器的寄存器内容、所有寄存器都突出显示了差异。 查看数据表、这些数据看起来主要是自协商失败的结果。 EVM 似乎能够在我的定制板上看到合作伙伴器件、但定制板未看到 EVM。 还要注意、在定制电路板上的寄存器004F 中建立了 SYNC、但在 EVM 上未建立。 有什么东西在你面前跳动? 我不是很确定如何解决自动协商问题。

    寄存器地址 EVM 寄存器内容 定制寄存器内容
    0 1140 1140
    1 7969 7949
    2 2000年 2000年
    3 A0F3 A0F3
    4 1 1
    5 CDE1 0000
    6 006F 0064
    7 2001年 2001年
    8 5006 0000
    9 300 300
    A 7800 0000
    D 401F 401F
    e 0 0
    F F000 F000
    10 5048 5048
    11 BB02 0002
    12 0 0
    13 1942年 0040
    14 29C7 29C7
    15 0 0
    16 0 0
    17 40 40
    18 6150 6150
    19 4004 4004
    1安 2 2
    1E 12 12
    1楼 0 0
    25 480 480
    2°C 141F 141F
    二维 2000年 0000
    2E 221 221
    31 10 B1 10 B1
    32 50 50
    33 0 0
    37 0 0
    39 0 0
    3A 0 0
    43 07A0 07A0
    4F 0200 0196
    55 0 0
    6e 180°C 180°C
    86 77 77
    134 1000 1000
    135 0 0
    170 0C0E 0C0F
    180 752 752
    181 C850 C850
    182 5326 5326
    183 A01E A01E
    184 E976 E976
    185 19CF 19CF
    190 0 0
    191 0 0
    192 0 0
    193 0 0
    194 0 0
    195 0 0
    196 0 0
    197 0 0
    198 0 0
    199 0 0
    1A4 0 0
    1A5 0 0
    1A6 0 0
    1DF 44 44
    1 E0 417A 417A
    1EC 1FFC 1FFC
    C00 1140 1140
    C01 6149 6149
    C02 2000年 2000年
    C03 A0F3 A0F3
    C04 20 20
    C05 0 0
    C06 4 4
    C07 2001年 2001年
    C08 0 0
    C10 3148 3148
    C18 01 FF 01 FF
    C19 0020 0000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是要将 EVM 连接到定制电路板、它在 EVM 侧显示了链接、而在定制电路板侧显示不是链接? 您是否认为您可以将对 EVM 原理图所做的具体更改记录到您的定制电路板上? 您的跳线设置是否相同?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 以下是定制板的相关部分。 跳线设置相同、如每个 DP83869的寄存器006E 所述。

    e2e.ti.com/.../document1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    似乎您未在任何一方建立链接、 请尝试以下操作:

    1.当主板连接在一起后重新启动自动协商、然后重新读取寄存器

    2.如果您有多个定制板,请尝试将它们连接在一起,看看会发生什么情况。

    看起来您没有更改磁性元件侧或自举板上的任何内容、这是正确的吗? 您完全改变了堆栈吗?  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试多次重新启动自动协商、但没有成功。 我没有建立链路、但在本例中、EVM 上的自动协商成功。 我尝试了 EVM 上使用的与以太网插孔和变压器完全相同的以太网插孔和变压器、我还尝试了一个集成了所有功能的磁插孔。 这些自举似乎相同、如寄存器006E 中所示。

    在堆叠方面、EVM 上的定制电路板为4层而不是6层。 我的电介质层等更厚、并且我在外层使用了1盎司铜、因为这是原型板。 我的线迹到 SFP 和以太网侧都非常短、每个线迹约为1英寸。 在布线下方有一个连续的接地平面。 我认为应该没有问题、因为定制电路板能够成功地向 EVM 宣传其规格。 接收端可能存在问题。 我将通过尝试覆盖搭接来测试电路板并执行软件复位。 我将看到能否以100Mbps 模式建立连接。 如果这是堆叠问题、我猜是它应该以这个较慢的速度工作。 我将得到一个使用两个 EVM 工作的脚本、然后尝试使用定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用搭接在100Mb 介质转换器模式下配置 EVM、结果成功。 在与定制电路板进行通信时仍然不成功。 根据我所读的内容、自动协商脉冲看起来在10Mbps 时发生、因此层叠差异似乎不会导致此器件出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供详细更新。 那么 EVM 甚至无法以1000Mbps 的速率工作? 如果出现这种情况、则问题可能出在您使用的电缆上。  

    堆叠后、是否可以通过在不同层之间围绕信号线移动来引入新的残桩、或者在 信号线上放置一些电源平面?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是1000或100、如果这实际上是自动协商脉冲的速度、我想甚至不是10。 使用电缆、但它在2个 EVM 之间工作正常。  

    我的铜对仅是单层、位于顶层。 任何层上都没有电源平面、只有几个2.5VDC 迹线在第3层上垂直交叉的位置。 第2层是所有差分对以及 DP83869下方的连续接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次跟进此问题。

    您能否说明一下应该如何处理引脚23? EVM 在这上面有一个上拉电阻器、但是似乎是在双电源模式下运行、这是因为电路板上没有1.8V 电压。 数据表指出、对于双电源模式、引脚23应下拉;对于三电源模式、引脚23应上拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也想了解 LED 指示灯。 当我通过光纤将电路板连接到 EVM 并为两个电路板供电时、该 EVM 的 Link、1000BT Link LED 长亮、活动 LED 闪烁。 在我的原型测试板上、只有1000BT Link LED 亮起。 几秒钟后、两个电路板上的所有这些灯都熄灭、大概是在它们放弃建立彼此之间的链路后。 对这些状态 LED 有什么见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉,我在过去的几天里是在度假/度假。  

    也对 LED 指示灯很好奇。 当我通过光纤将电路板连接到 EVM 并为两个电路板供电时、该 EVM 的 Link、1000BT Link LED 长亮、活动 LED 闪烁。 在我的原型测试板上、只有1000BT Link LED 亮起。 几秒钟后、两个电路板上的所有这些灯都熄灭、大概是在它们放弃建立彼此之间的链路后。 是否对这些状态 LED 有任何见解?

    那么、连接在一起的两个 TI EVM 会以各种速度工作、是否包括1000 Mbps?

    第3层是什么? 它与 TI EVM 相同吗?  

    也对 LED 指示灯很好奇。 当我通过光纤将电路板连接到 EVM 并为两个电路板供电时、该 EVM 的 Link、1000BT Link LED 长亮、活动 LED 闪烁。 在我的原型测试板上、只有1000BT Link LED 亮起。 几秒钟后、两个电路板上的所有这些灯都熄灭、大概是在它们放弃建立彼此之间的链路后。 是否对这些状态 LED 有任何见解?

    感谢您指出、这是数据表中的一个拼写错误。 DP83869将自动知道它是处于双电源模式还是三电源模式。 无需搭接配置即可将 PHY 设置为两电源模式和三电源模式。 对于三电源模式、DP83869在引脚23上不需要任何上拉电阻器。 我们将编辑数据表。

    ...

    假设您的工作模式为0、则没有检测到 RX 或 TX 活动。 这很有趣、但不幸的是 、它没有针对您的问题指明具体方向。 我会与团队进行核实、看看他们是否有任何想法。

    以下文档可能对调试有帮助、适用于 DP83867、但 DP83869也有相同的思路:

    https://www.ti.com/lit/an/snla246b/snla246b.pdf 

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的第3层和第4层的对下没有任何东西、只有一条在第3层下方垂直交叉的2.5VDC 布线。 EVM 在其他层上有额外的接地平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否可以通过以下方式强制使用速度/双工模式:

    1.在寄存器0x0[12]中禁用自动协商

    2.禁用寄存器0x09和0x05中所有速度/双工模式的所有广播,单速/双工模式除外

    3.在此之后将板插接在一起,查看它们是否连接到

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽力加以强制、但有了新的发展、让我相信问题可能不在两个 DP83869芯片之间、而是在我的电路板的以太网侧。 如果我将两个 EVM 板连接在一起、但仅将以太网插入一个板、则没有以太网连接的板的行为与我的板的行为完全相同。 将 EVM 连接到原型板后、我将获得与我相同的 LED 灯序列和寄存器读取。 这使我认为 DP83869没有看到以太网信号。 当我在 EVM 已开启的情况下为原型加电时、EVM 会稍微亮起一段时间来进行响应。 我有两个问题:

    1.如果其中一个 RJ45插头没有数据连接,芯片会跌落还是无法建立链路?

    2.当指示灯 LED_1亮起时代表什么? 当两个电路板上的第二块电路板上电后首次看到对方时、此指示灯将亮起约5秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    也就是说、如果您在没有任何元件连接到 RJ45连接器的情况下为一个 TI EVM 加电、其行为与电路板相同? 您可以尝试探测您的 TD_X_X 信号吗? 您是否也能尝试强制 速度?

    1. 如果其中一个 RJ45插头没有数据连接,芯片是否会中断或无法建立链路?

    如果其中一个 RJ45插头没有连接、芯片将无法建立链路。

    2. 当指示灯 LED_1亮起时、表示什么? 当两个电路板上的第二块电路板上电后首次看到对方时、此指示灯将亮起约5秒。  [/报价]

    查看寄存器0x18、看起来 LED_1配置为自举101、这对应于光纤模式下的链路状态。 如果您查看表9-10、您可以看到可以将 LED_1配置为哪些设置。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试探测我的 TD_X_X 信号、但我认为示波器探头的电容和/或阻抗导致我的信号出现一些问题。 我认为问题在于以太网方面。 我订购了新版本的板。 下周就会到这里来。 我将所有必须贴附到第一个板上的更改都纳入其中、并对差分对和周围的平面/层进行了相当大的信号完整性改进。 在我拿到新电路板进行测试之前、需要一周左右的时间。 我将在那时更新信息。 我有足够的信心、因为我能够使用两个 EVM 板重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的更新。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa,

    由于 UPS 影响了新电路板的交付、因此出现了一些延迟。 新电路板也存在同样的问题。  

    我曾尝试通过设置寄存器来强制提高速度、但这不起作用、即使使用两个 EVM 板也是如此。 如果我为电路板加电、设置寄存器、然后连接在一起、它们并不会建立连接。 我必须对两个 EVM 板进行下电上电、这样可以擦除寄存器。 即使启用了自动协商功能、如果两个 EVM 板在初始加电期间未插接在一起、则它们也无法连接。 上电后、我可以将其拔下并重新插接、然后它们将重新建立。 我能够通过将 STRAP_0设置为"强制光纤"来获取两个 EVM 板以进行链接、但当我对板执行相同操作时、此方法不起作用。  

    我的板产生与未插入以太网电缆的 EVM 板完全相同的响应、这使我认为 DP83869在板上看不到以太网连接。 我使用的磁插孔具有内置的抑制和磁性元件。 我已经在其他板上成功使用了这个插孔。 从 DP83869到以太网插孔的布线约为半英寸长。 它们的阻抗与100欧姆差分阻抗和长度匹配度非常密切。 这两对约为半英寸长。 我想知道我是否需要提供一些额外的端接、或者我是否应该更改我目前的端接设置。 我的连接如下所示。 未填充开路0805电阻器、因此中心抽头当前全部是隔离的。 Magjack 就是这一个:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/bel-fuse-inc/0826-1X1T-32-F/2257873

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我能够通过将 STRAP LED_0设置为"强制光纤"的方式链接两个 EVM 板,但当我对板执行相同操作时,此方法不起作用。  [/报价]

    我 对术语有点困惑、当您说 EVM 时、您是指 TI EVM、对吧? 而且、如果不将 LED_0设置为强制使用光纤、则无法将两个 TI EVM 链接在一起?  

    www.digikey.com/.../quote]

    从规格来看、此器件似乎满足我们所有的磁性元件要求。  

    此致、

    梅利萨

    [/报价]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您发现2个 TI EVM 在连接时无法链接、则可能是两个 PHY 的 OMODE 配置不正确。

    该 EVM 上有3个标记为 OP_MD[1]-[2]的跳线。 您可以通过保持跳线未组装来将 OPMODE_x 设置为0、或者通过连接两个引脚来将 OPMODE_x 设置为1。 您希望链接的两个 PHY 具有保存 OPNODE 并设置为正确的媒体和 MAC 接口。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我从板上运行了一些双绞线到另一个板上、我在其中放置了 TI EVM 上使用的磁性和 RJ45端口。 我能够建立通信、因此问题似乎是我正在使用的磁力千斤顶。 您能想到为什么这不起作用的原因吗? 我对这个问题很困惑、因为我已经成功地在另一个项目中使用了磁插孔(因此我知道我的引脚排列正确等)。

    无论是哪种情况、我认为我都可以继续前进、因为我的最终设计实际上不再需要以太网端口、仅需要 SFP 模块。 1000 Base-T 将直接连接至板上的另一个芯片。