This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:接口论坛

Guru**** 2909730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230052/tusb4020bi-interface-forum

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

您好!

大家好。

对于我们的新项目、我们计划将多个 USB 设备作为级联连接连接连接到单个根集线器、如图所示。

请告诉我们可以连接多少 USB 集线器以实现正常运行和通信。

提前感谢

梅尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 规范允许七个级别、因此最多可以有五个串联集线器。

    (但像 TUSB4041I 这样的大型集线器并没有什么问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯……!

    因此、与随附的图像相比、我们可以在设置中添加另一个 USB 集线器、对吗?

    此致、

    梅尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    对于我们的应用、我们需要以级联方式连接至少120个 USB 器件。 您能建议我们发布的任何替代方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单总线支持多达127个器件、包括集线器。 因此无法实现单级联。

    使用具有更多端口的集线器或更多根集线器。 或切换到其他某些总线、例如 RS-485或以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    为了阐明我们的要求、下面是一个包含六个器件连接到 USB 的图表。 像这样、我们总共需要连接127个器件。

    您能否检查一下这是否可行?

    谢谢。

    梅尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显示了一个由八个器件构成的链(从主机到最右侧的器件 A)、这是不允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、

    作为替代方案、我们是否能够以上述级联连接方式连接以太网并达到127个器件?

    谢谢

    梅尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。 但以太网连接是点对点的;这需要每个板上有两个以太网端口。

    使用 RS-485之类的器件将允许使用公共总线。 总线的两端都需要端接。 是否需要自动分配设备地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、

    这真的很有帮助。。。。

    作为初始 USB 接口计划的替代方法、您是否认为建议将 USB 集线器替换为 MCU?

    建议的连接计划如下所示。  您能否介绍一下、并告诉我们、根据新的连接计划最多可以连接多少个 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些 MCU 具有单独的 USB 器件和可以同时使用的 USB 主机实现、则这将起作用。

    所有这些 USB 总线都是独立的、因此不存在限制。 (您可能会受到总带宽和延迟的限制、具体取决于您的应用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目标是外设的扫描速率为1ms @64个外设您在这里是否看到任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、您能在上述查询中为我们提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、USB 具有每秒64k 次采样的足够带宽。 实际上、这取决于您使用的协议以及 MCU 固件的实现方式、我想链中的每个步骤都会至少有一个 USB 帧的延迟。