This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:链路 LED 与搭接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242827/dp83826e-link-led-vs-strap

器件型号:DP83826E

尊敬的 TI:

我想使用 ETHPHY 的引脚30 (LED0/Strap)引脚直接在增强模式下驱动高侧链路 LED。 据我了解、PHY 芯片会检测上拉 LED (~200欧姆、绿色 LED 至+3V3)并以低电平有效输出驱动它。 顺便说一下、同一引脚是一个配置输入、默认值为0。

我想电源侧的 LED 将被视为自举为高电平。 我对吗?

此致

卡尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalman:

    如果您将引脚30上拉至高电平、则 LED 极性将在增强模式下处于低电平有效状态。 此引脚的自举也被视为高电平。  

    可以通过寄存器写入来覆盖 LED 极性、请参阅以下数据表中的表。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    谢谢!

    克尔曼