This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:开关400MHz 时钟信号

Guru**** 2926460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS3USB221, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242886/ts3usb221a-switching-400mhz-clock-signal

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TS3USB221、TMUXHS221

大家好、

TS3USB221A 是否支持400MHz 时钟开关? (它在 TS3USB221的1.1GHz 规格范围内、但我不确定裕度是否足够)如果不在该范围内、您会推荐其他哪款器件?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的提问。

    TS3USB221A 将支持400MHz 时钟开关。 综上所述、 TMUXHS221 是我们全新的 USB 2.0 2:1多路复用器、TMUXHS221具有更高的带宽(3.3GHz)。 我建议您选择 TMUXHS221。

    此致!

    斯坦顿