This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:某些批次的电流消耗与数据表不符。

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240719/sn65176b-current-consumption-is-not-according-to-the-datasheet-in-some-batches

器件型号:SN65176B

您好!  

我认为我们还有假冒器件、原因是:

-在一些批次中,此芯片的电流消耗为17mA (未激活通信)

-在其他批次中,电流消耗为1mA(未激活通信)

-我做了不同的方法来确认这最后两个肯定。  

-两个芯片都在工作"好",或者至少,似乎他们做了。 它们在短距离内通信良好。

-问题:这种不同的电流消耗导致我们的测试设备出厂故障,因为行为不同于原芯片,17mA 的电流消耗是我们在测试设备的规格。 因此、目前这是一个需要解决的非常关键的点。  

-我附上一些好的和坏的样品的图片。

-您能否确认这些批次代码是否符合德州仪器的规定? 提前感谢。

好字书法:

示例1:

第一个 RAW = 65176B

第二个 RAW = 75M

第三个 RAW = A92VG4

示例2:

第一个 RAW = 65176B

第二个 RAW = 88M

第三个 RAW = A031G4

坏的人书法:

示例1:

第一个 RAW = 65176B

第二个 RAW = 2AK

第三个 RAW = DC4KG4

示例2:

第一个 RAW = 65176B

第二个 RAW = 29K

第三个原始= C7HVG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H é ctor 先生,您好!

    因此、一般来说、在没有功能故障的情况下电流低于预期值通常不是超大问题-我们不规定最小空载器件电流。

    话虽如此:

    良好样例1: 合法设备  

    良好样本2:未在我们的系统中显示在正确的器件下*(可能是假冒产品-此处提供更多信息: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html )   

    错误示例1:合法设备

    错误示例2:合法设备。  

    因此、您似乎有一个假冒器件、但您并不担心这种器件-我想我知道根据您的结果会发生什么-除了潜在的假冒器件。

    1.此器件存在两个版本-您的合格样片1是较旧的材料-器件的原始裸片。 两个疑似故障器件使用的芯片版本较新。  

    2.自从我们几年前发布新裸片以来、该器件存在多种型号-仅有一个产品说明书。 因此、将更改实施到产品说明书上的方式实际上将反映边界条件。 也就是说、只要您可以应用相同的边界条件、典型值就可能会发生漂移并且不会显示在数据表中-即、将始终报告规格的最大值和最小值变化-报告的典型变化具有更大的变量性、因为根据、典型值已经是可变的 用例-因此、新裸片可能功耗更低(这是一件好事-因为几十 mA 的电流在没有负载的情况下 通常不具有很高的性能) 但是、由于它仍受数据表最大条件的限制、该规格很可能未发生变化。  所以、两个版本都受相同的限制值的限制-但典型性能可能不同、在本例中-似乎更好。  

    3、我们没有规定最小电源电流的规格、所以从 TI 的角度来看  、没有发生故障、而根据 这款器件的历史记录、不同之处或多或少与预期的情况是一致的。


    话虽如此、如果您发现功能故障、请毫不犹豫地通知、因为可能还有另一个问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、非常感谢您的澄清。 非常有用的信息,我认为一切都是清楚的,我们可以根据这一点采取行动。

    谢谢、祝您愉快。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、

    根据几年前进行的此更改、是否可以获得此更改的"产品变更通知"? 或一些官方文件相关?

    我的意思是、这一变化会影响我们的生产、因此我们需要知道如何在进入生产线前检测这些芯片。

    最后、我们具有相同的器件型号、但具有不同的行为。

    还是使用注释代码可以实现?

    提前感谢、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H é ctor 先生,您好!

    每个 PCN 都是通过模板生成的、我只有模板、因此没有要发送给您的正式文档。 所述内容、请参阅以下内容、以获取能够让您检测这些新器件的信息。

    请参阅以下产品包装盒上的样片装运标签(这不是完全相同的器件-但采用相同的格式):

    对于此特定器件:

    标签20L= CSO:RFB

    标签21L = CCO:美国

    标签22L = ASO:MLA

    标签23L= ACO:MYS

    标签2P = REV:  (为空白-与上面新芯片的示例类似)  

    这是区分器件的最佳方法、因为器件标识不太可能是区分器件的最可靠方法-您能够辨别的方法是通过年标志(即2021年之后的器件是新裸片)  -这只是一个数字 -和这个部件已经存在了近40年,所以在部件标记的时间可能会有差异,我们当前的系统可以有"重复"代码的设备10年分开。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么。  

    此致!

    帕克·道德森