This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:SN65HVD30-EP:使用具有不同工作温度范围的非 EP IBIS

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242958/sn65hvd30-ep-sn65hvd30-ep-using-non-ep-ibis-with-different-operational-temperature-ranges

器件型号:SN65HVD30-EP

 SN65HVD30-EP 的 工作温度范围为–55°C 至125°C。    非 EP 版本的 IBIS 模型是否仍可用于信号完整性分析(-40°C 至+85°C)?

谢谢。

蒂恩·沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thien、

    除非模拟测试环境中的温度条件、否则两个模型之间不应有任何差异。 即使您在仿真温度条件、模型的功能仍然相同。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特