This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:SDA 电压电平未达到3.3V

Guru**** 2757405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242894/tca9546a-sda-voltage-level-not-reaching-to-3-3v

器件型号:TCA9546A

大家好、

我们将使用 I2C 开关连接2个 USB 集线器(P/N - USB5744)。我们面临 USB 集线器检测问题。在调查时、我们会发现 SDA 信号电平没有稳定到3.3V 电平。您能建议什么可能是问题吗?

探测点-

SCL-R57

SDA-R62

注意-在 I2C 开关电平 SCL 和 SDA 电平 ar 3.3V 之前。

波形  

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    客户在 TCA9546A 的输出侧以~100kHz 的频率运行 I2C 总线。  

    客户是否尝试从输出端(SCx/SDx)控制 TCA9546A? 这将不起作用、因为通道在加电时被禁用。 客户需要通过引脚15和14配置需要打开/关闭的通道。  

    SDA/SCL 引脚侧是否有上拉电阻器?  

    通道3和4测量的是什么?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我们在输出侧使用 USB 集线器、并且两个通道都在通信时启用、从我之前分享的波形可以看出这一点。

    两个通道上均为上拉电阻、如所附捕捉中突出显示。

    我们目前尚未使用通道3和4设计、因为这两个设计目前尚未连接。

    我再次附上了您参考的原理图快照、  

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我的道歉。 我指的是所提供的示波器捕获的通道3和4。  

    只是为了确认、示波器的通道1和2在引脚4和5处测量?  

    并确认电压电平:  

    FPGA = 3.3V

    TCA9546A 的 VCC = 3.3V

    USB 集线器1/2 = 3.3V

    没有进行电平转换?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    通道3和4为 USB 集线器和 USB PHY 复位。

    FPGA'S CL 和 SDA 在1v8上工作、我们使用一个电 平转换器使 SCL 和 SDA 在3V3.i 下工作探测电平转换器的输出- SCL 和 SDA 都是3V3电平。

    USB 集线器处于我们未使用 LT 的3V3级别。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    在数据表的图16中、Vpass 定义为系统中的最低上拉电压。 Vpass 用于为 I2C 控制的开关确定合适的 VCC、使其能够正常地用作电平转换器。  

    假设客户系统中的最低上拉电压为1.8V、这是在 FPGA 侧。  

    Vpass = 1.8V

    然后参考图16。

    TCA9546A 的 VCC 电源电压应小于3V、以使该器件能够正常进行电平转换。 请将器件的电源电压更改为2.5V 或1.8V 之类的值、然后重新检查以查看系统电平是否转换正确。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    TCA9546A、我们仅将其用作 I2C 开关而不是电平转换器。

    下面是原理图中的连接方框图。我希望这能更清晰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我是否可以有完整的原理图、其中显示了这5个功能块、用于仔细检查电平转换器的实施情况?  

    用于将 FPGA 信号从1.8V 转换到3.3V 的电平转换器的输出不正常工作。 SDA 看起来只能达到大约2.3V 的高电压电平。  

    此致、

    泰勒