This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:电流泄漏到1.0V 电源轨

Guru**** 2981430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243345/dp83867is-current-leakage-to-1-0v-rail

器件型号:DP83867IS

你好

我们 的产品上有两个 DP83867IS。 我使用3电源配置且  VDDIO = 3.3V。 下图显示了电源引脚的连接。 上电序列是3.3V -> 2.5V -> 1.8V -> 1.0V。 数据表显示、仅2.5V 和1.8V 需要电源序列、已经满足要求。 但是我可以看到加电期间从3.3V (VDDIO)到1.0V 电源轨的电流泄漏、具体请参阅下图。 1.0V 轨 只用到了 DP83867IS 芯片、所以我相信泄漏电流会通过 PHY 芯片。 您能否告诉我、  DP83867IS 是否为正常行为 、您是否认为这 可能是我们面临的潜在问题(一次可能发生故障或损坏)? 谢谢!

此致

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    该泄漏电流不违反我们的任何数据表规格。  您发现 PHY 的运行存在任何问题吗?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我们没有看到问题、我只是想确保 PHY 能够安全地处理泄漏问题。  这是安全的还是您建议更新电源序列? 谢谢

    此致

    左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    是的、这是安全的。

    此致、

    梅利萨