Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 你好
我们 的产品上有两个 DP83867IS。 我使用3电源配置且 VDDIO = 3.3V。 下图显示了电源引脚的连接。 上电序列是3.3V -> 2.5V -> 1.8V -> 1.0V。 数据表显示、仅2.5V 和1.8V 需要电源序列、已经满足要求。 但是我可以看到加电期间从3.3V (VDDIO)到1.0V 电源轨的电流泄漏、具体请参阅下图。 1.0V 轨 只用到了 DP83867IS 芯片、所以我相信泄漏电流会通过 PHY 芯片。 您能否告诉我、 DP83867IS 是否为正常行为 、您是否认为这 可能是我们面临的潜在问题(一次可能发生故障或损坏)? 谢谢!
此致
左侧