This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:镜像模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243675/dp83869hm-mirror-mode

器件型号:DP83869HM

您好!

我们将使用  DP83869HM 的镜像模式功能来简化布线。 但是、我们不确定此功能是否会对自动 MDIX 功能产生影响?  

我不知道哪些寄存器与此相关:"当在调试中使用镜像模式时、
100Mbps 模式下、TI 建议用户读取寄存器0xA1并在寄存器 A0h 中写入相同的值。"

什么寄存器? 我在数据表中找不到它? 使用自动协商时、"读取和写入寄存器"是否也适用?  

感谢您的帮助

贝蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betty、

    wu jiajun 说:
    我们想使用  DP83869HM 的镜像模式功能来简化路由。 但是、我们不确定此功能是否会对自动 MDIX 功能产生影响?  [/报价]

    两种速度在镜像模式下都支持自动 MDIX、因此不会产生影响。  

    [报价 userid="46339" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243675/dp83869hm-mirror-mode "]

    我不知道哪些寄存器与此相关:"当在调试中使用镜像模式时、
    100Mbps 模式下、TI 建议用户读取寄存器0xA1并在寄存器 A0h 中写入相同的值。"

    什么寄存器? 我在数据表中找不到它? 使用自动协商时、"读取和写入寄存器"是否也适用?  

    [/报价]

    假设您读取寄存器0x00A1 = 0x1、然后您应将值0x1写入寄存器0xA0 (请注意、仅在100Mbps 模式下建议执行此步骤)。

    如果要启用镜像模式、则可以通过搭接或 使用 CFG4寄存器(地址31h)中的端口镜像启用位通过寄存器配置来启用镜像模式。

    自动协商默认处于启用状态、因此您无需写入任何寄存器即可使用自动协商功能。  

    此致、

    梅利萨