This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:关于应用

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243592/ds320pr810-about-application

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件: DS320PR1601

您好!

如果我的 PCIe 转接卡是 Gen5 16ch。 它可以使用 x2 DS320PR810吗?  

或者只能使用  DS320PR1601 x1? 因为 它可能会产生巨大的价格差距。  

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    DS320PR1601有32个通道、这意味着它支持16个 PCIe 通道(16个 TX 差分通道和另外16个 RX 差分对)。 因此、对于第5代 X 16代、我们只需要一个 DS320PR1601器件。  

    另一方面、DS320PR810仅具有8个通道。 因此、为了支持第5代 X 16代、我们需要四款器件:用于 TX 的2个 DS320PR810器件和用于 RX 的2个 X DS320PR810器件。  

    此致、Nasser