This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LVDS 输入

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243514/lmh0340-lvds-input

器件型号:LMH0340

LVDS 输入电气特性在 数据表中、 LMH0340的 VCM 为 0.05V 至2.4V。

它是否仅支持直流耦合?  如图14 典型 SMPTE 应用电路中所示

如果我 使用交流耦合, 我需要添加直流偏置电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晨阳:

    LMH0340输入符合 LVDS 规范。 如果您的驱动器能够符合 LMH0340的输入共模电压、那么您可以进行直流耦合。 否则、您也可以进行交流耦合。 存在 设置共模电压的内部弱偏置电路(在交流耦合的情况下)。

    此致、Nasser