This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:将 SFP 连接到 Tiva TM4C129

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, DP83849IF, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243381/dp83849i-interfacing-an-sfp-to-tiva-tm4c129

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT、、 DP83869HM

我的应用基于以前的设计、在 TM4C129ENCPDT 微型器件的内置100BASE-TX MAC/PHY 中使用铜缆以太网端口。 我的指令是将铜 RJ45连接转换为 SFP 连接、这样我们就可以使用  铜 RJ45模块 或 100BASE-FX 光纤模块。

由于微控制器不支持-fx、我当时正在研究使用介质转换器 IC、以便能够从 SFP 接口转换到微型接口。 我之前阅读 TIDU510B《 铜缆转光纤100BASE-FX 或1000BASE-X 介质转换器参考设计》、并想为此使用 DP83849。 但是该 IC 使用 MII、除非我更改微控制器器件型号、否则 MII 位于 MAC 和 PHY 之间、不能作为外部接口使用。  

我在想、我是否可以将这部分或类似的部分作为一个传递函数。 例如、将 SFP 连接到端口 A 作为100BASE-FX 配置的端口、并将端口 B 连接到微控制器的 PHY、而不使用 MII。 这是完全可笑的吗?  

欢迎提出任何其他解决办法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、DP83849IF 能够将介质从光纤转换为铜线。 仅在100Mb 模式下支持媒体转换。 您可以参阅 数据表的第6.5.3节"常见灵活 MII 端口配置"。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我读取的数据正确、我将使用扩展器/介质转换器配置、这将使设备的行为与我所述的一样? 或者我是否也可以使用100Mb 介质转换器捆绑模式?

    这是 TI 目录中针对此类应用的最佳器件还是会有更简单的器件?  

    我浏览了应用手册、没有看到任何进一步的内容;您知道我还需要查看哪些内容吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    因此,如果我的读数正确,我将使用扩展器/介质转换器配置,这将使设备的行为与我所述的一样? 或者我是否也可以使用100Mb 介质转换器捆绑模式?

    可以。 可以通过两种方法将 PHY 设置为介质转换器模式:(1)通过寄存器配置和(2)通过搭接。  表6-7中的扩展器/介质转换器模式描述了寄存器0x017中的寄存器设置、以将 PHY 设置为介质转换器模式。 表6-8介绍了如何通过签带进行此操作。

    是否这是 TI 目录中此类应用的最佳器件?是否有更简单的器件可以实施?  [/报价]

    使用我们更新的介质转换器 PHY DP83869HM 进行实施可能会更容易、因为我们有更多支持该器件的配套资料。  

    此部件支持100M 和1000M 介质转换器模式、如果您参阅  DP83869HM 数据表的第9.4.8.5和9.4.8.6节、我们提供了有关如何通过寄存器写入实现此目的的分步指导。

    我浏览了应用手册,没有看到任何进一步的内容;您知道我还需要什么吗? 谢谢!

    有关 DP83869HM 和介质转换器模式的更多信息、请参阅以下应用手册第1.6和1.7节: https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf

    此致、

    梅利萨

    [/quote]