This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:USB3 Gen2x2器件插入式 Type-C 连接器、使用 TUSB1142作为信号调节器。

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243239/tusb1142-usb3-gen2x2-device-plug-in-type-c-connector-that-use-tusb1142-as-signal-conditioner

器件型号:TUSB1142

您好、TI 专家!

将 TUSB1142 (1:2多路复用器)转接驱动器用于 type-c 连接器、插入 USB3 Gen2x2器件时是否可能出现问题?

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    我不认为这是一个问题、器件将尝试在 x2进行链接训练、但始终无法成功、然后回到 USB3.2第2代 x 1代。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息。

    这是否意味着只有一个通道通过 TUSB1142连接到主机?  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    您的理解是正确的。

    谢谢

    大卫