This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:[Coretronic 180106] TVP5160、请检查此器件是否仍建议采用新设计? 或者、请更新新商品

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5160, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243508/tvp5150-coretronic-180106-tvp5160-please-check-if-this-part-still-suggest-for-new-design-or-please-update-me-new-item

器件型号:TVP5150
主题中讨论的其他器件:TVP5160

尊敬的先生:

作为标题、请检查是否有任何建议用于替换 TVP5160 (IC TVP5160 2x10位数字 VIEDO 解码器"绿色环保";"TI)的产品、谢谢。

例如: TVP5150。  

爱丽舍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这仍然是一个活跃的部件。 但是、它没有替代方案。  

     我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。