This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:查找 ESD 相关器件

Guru**** 2929720 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241559/thvd1510-find-esd-related-parts

器件型号:THVD1510

团队成员

我有一个客户当前正在使用 THVD1510、THVD1510是一种抑制信号的 ESD 组件、但是客户是否想找到一个可以抑制电源并提供帮助的 ESD 组件?

注意:客户产品要求符合 IEC61000-4-4标准  

谢谢。

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 ESD 保护元件的目的是将 ESD 电流分流到电源中、因为去耦电容器会干扰这些电源。

    只需确保在需要去耦电容器的位置放置去耦电容器、即在收发器附近和连接器上的 ESD 保护元件附近(如果收发器不在连接器上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Boyan

    通常、电力线上的 ESD 保护应更接近实际电源、而不是 VCC 引脚上的 ESD 保护。 如果客户希望在 VCC 引脚上进一步加强 ESD 保护、他们是否尝试达到特定级别的 IEC61000-4-4? 他们是否要查找特定的 kV 额定值? 请随时提出任何其他问题。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    感谢您的答复。 您能教我如何与客户一起验证规格吗?我应该要求他怎么做才能更准确地找到适合他们的 ESD 组件?  

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    如果我理解正确、客户问客户在  VCC 引脚上的 IEC61000-4-4合规性保护、那么他们可能谈论的是 EFT 而不是 ESD。 EFT 是电快速瞬变、可能看起来像是电源线上的大尖峰、包括 VCC 引脚。 这也是 IEC61000-4-4标准所指的内容。

    THVD1510的数据总线上的额定 EFT 保护为4kV、但当它连接到 VCC 引脚时、可提供集成保护的选项、例如下面的电路。

    使用的器件为:
    一个 TVS 二极管
     µF、µF 和 C4是0.1 μ F–1 μ F 旁路电容器。
     µF 是 µF μ F–100 μ F 大容量电容器。
    FB1和 FB2是铁氧体磁珠。
    CM1是共模扼流圈。

    如有任何其他问题、请联系我们、
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    谢谢。

    博彦