This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:请检查时序图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243308/tusb214-q1-please-check-the-timing-diagram

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB214

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试 TUSB214-Q1。 他们对时序图有疑问。

它们查看了 SLLA593文档、图3-3和图3-4。

它解释了 CD 引脚变为高电平和 ENA_HS 变为高电平后的情况。

1.当 USB 通信断开时、CD 和 ENA_HS 将变为低电平。

ENA_HS 引脚是否可能保持高电平? ENA_HS 引脚处于高电平的情况是什么?

2.在 CD 引脚变为高电平之后,ENA_HS 引脚是否可能变为高电平? (通常 CD 引脚首先变为高电平。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    连接设备后、CD 将变为高电平(不一定是高速)。 仅当存在高速连接时、ENA_HS 才会变为高电平。  

    ENA_HS 在 CD 变为高电平之前不应变为高电平。

    例外情况是当 DC_Boost (TUSB214)配置有一个上拉电阻、这是因为这是一个双功能引脚(DC 升压输入、然后是 ENA_HS 输出)。 在上电时对输入进行采样、然后该引脚会变为 ENA_HS 输出。

    此致!

    斯坦顿