This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:USB3.0环回测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242684/tusb1042i-usb3-0-loopback-test

器件型号:TUSB1042I

您好、TI 团队:

在我的应用中、我需要在 USBC 电缆中测试 USB3.0信号完整性。 该解决方案是 USB 主机数据环回测试(TX1发送-> RX1接收、TX2发送-> RX2接收)。

通过 TUSB1042I 切换 TX1/RX1和 TX2/RX2信号。  

如下图所示:

是否使用 TUSB1042I 适用于该应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方框图中 SSTX 与 SSRX 向后连接。 SSRX 是输出、而 SSTX 是输入、因此它应该是 SSRX 驱动 SSTX。

    上电后、TUSB1042I 会定期在 TX 对上执行接收器检测。  当 在 UFP 和 DFP 上检测到远端接收器端接时。 一旦检测到远端终端、TUSB1042I 就会进入 U0。 因此、您需要确保该环回测试中存在 RX 终端。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David:

    图中显示了详细的信号链路、

    如您所述、我担心的是远端终端检测。

    以及上行端口。 TUSB1042I 的连接方式必须直接环回、还是必须 有 USB 接收器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望这可以在主机呈现其 RX 终端后正常工作、请参阅下面的时序步骤。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢