This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:图形发生器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243034/ds90ub929-q1evm-pattern-generator

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、 能否提供一些故障排除建议

   我想知道929印版是否具有预存储自定义图片的功能、以及如何使用? 在 ALP 软件中、图形发生器函数的具体用途是可自定义图形14中的自定义吗?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    929不支持将自定义图片上传和存储到设备、客户需要具有将视频数据输入到设备的源才能获得输出。

    图形发生器是可自定义性很强的、但仅限于您在图形生成选项卡上看到的程度。 过去、我们不支持对图形发生器进行额外定制。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森