This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:用于审核的原理图设计

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232390/tusb4041i-q1-schematics-design-for-review

器件型号:TUSB4041I-Q1

对于汽车项目、我们需要添加 USB 调试和集线器。 请查看原理图并分享您的评论。 这是适合查看的论坛吗、TI 还有其他选择吗、因为我不能分享很多与该项目相关的信息。TUSB4041-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个问题:

    1:USB_VBUS 连接到哪里?

    2:您如何为下游端口提供 VBUS?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. R225 上的电压在3V3电源轨上的分压器网络。

    2.否。 我们不会 向下游端口提供 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索宾:

     通常、主机器件 或集线器下行端口需要为连接的器件提供 Vbus。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目的是不从集线器供电、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下行端口的 VBUS 主要用于 针对连接的器件进行 Vbus 检测。 从主机检测 VBUS 时,大多数 USB 设备开始工作。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将其与3V3导轨保持连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R225? 您需要在 Vbus_detect 上提供大约0.5V 的 tomake 电压。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。

    我们如何刷写此集线器?我们将使用哪种工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供 EEPROM 工具、可以使用 SMBus 或 EEPROM。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。

    请提供更多有关 EEPROM 工具的详细信息?.我们需要采购它。它使用任何特定的连接器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、是免费的。 请接受我的友谊请求,我可以给你。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、接受了您的友谊。

    我迷路了。 我期望有一个硬件、 需要一个 IDE 来对其进行编程。我曾提到过硬件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送的工具和用户指南。

    最佳

    布赖恩