This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:Linux 可检测到 TUSB4020和我们的 USB 零调制解调器电缆、但无法与终端进行 USB 通信

Guru**** 2669825 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240151/tusb4020bi-the-tusb4020-and-our-usb-nullmodem-cable-are-detected-by-linux-but-there-is-no-usb-communication-with-the-terminal

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:AM3505

大家好、德州团队。

背景

我们正在使用嵌入式 AM3505处理器的 USB0端口来控制 TUSB4020。  

我们使用 USB 空调制解调器电缆允许从终端程序(例如 Putty 或 Teraterm)进行控制台访问。

此控制台端口连接到 TUSB4020的端口 USB_DP_DN1/USB_DM_DN1。

这对我们几乎所有的印刷电路板都令人满意。

我们有两块电路板会出现故障:

故障详细信息

上电后、我们可以看到 Linux 按预期检测到的 TUSB4020和零模型电缆:-

>lsusb

总线003设备003:ID 0403:6001

Bus 003 Device 002:ID 0451:8027

但是-与终端程序没有通信。

问题

假设 有故障的电路板的所有输入/电压都与工作电路板相同、是否有其他一些参数会使 USB_D (P)(M)_DN1端口停止工作?

或者- TUSB 设备是否可能已损坏?

谢谢。

弗雷泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷泽:

      您是否更换过其他器件/或将该器件移到已知正常工作的电路板上? 请检查接地焊盘的焊接。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。

    我尚未更换或移动该器件、因为我希望通过另一个选项首先调查此故障。

    我将从那里更换并取出该部件。

    谢谢。

    弗雷泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Pls 保持更新。

    最佳

    布赖恩