This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:将 VCCB 连接到 EN 引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243870/tca9803-connecting-vccb-to-en-pin

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07

我的 I2C 控制器将直接连接到大约 八个 I2C 器件。  我计划添加 TCA9803器件、其端口 A 连接到 I2C 控制器侧、而四个电平位移/隔离器件将位于端口 B 上。 我希望让 VCCB 控制 EN 引脚、 这样、当器件 VCCB 还未上电时、器件处于最低功耗状态。  我知道 EN 有内部上拉至 VCCA。  我可以将 VCCB 直接连接到 EN 引脚、还是应该在 VCCB 和 EN 之间使用一个开漏同相缓冲器。

请注意、所有 TCA9803器件 VCCA 都将是3.3V。  每个器件的 VCCB 侧电压范围为1.8V 至3.0V 至3.3V (隔离原因)。  这有什么问题吗?  从规格所说的,我说不,但只是仔细检查。

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    这种配置是可以的。 建议的 VCCA/VCCB 工作范围高达3.6V、同样也在 EN 引脚上。 但是、请注意、EN 引脚未在内部短接至 VCCA、因此不需要在 VCCB 和 EN 之间使用开漏驱动器。  

    您的理解也是正确的-对电源没有任何偏置要求、因此 VCCA 可以大于、等于或小于 VCCB (只要在建议的运行条件内)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚以 VCCA 为基准、因此为了能够达到其 VIH、EN 引脚上的电压必须至少为0.7×VIH = 2.31V。因此、对于1.8V 信号、您实际上需要一个开漏驱动器(例如 SN74LVC1G07)。

    kΩ 上拉电阻器大约为250k Ω。 如果没有开漏缓冲器、少量电流可能流入 VCCB。 这可能是、也可能不是您的电路中的问题。