This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:I2C 开关

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243768/tca9548a-q1-i2c-switch

器件型号:TCA9548A-Q1

数据表中未提供此器件的 TCA9548A-Q1 VOH 信息、您能否提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该器件从不输出高电平信号、因此没有 VOH 规格。 I²C Ω 信号为开漏信号、八个通道通过无源开关进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sobin、

    Clemens 在这里是正确的、 因为这个器件支持不利用任何 PFET 驱动器的 I2C 标准(只依赖于上拉电阻器)、所以描述 VOH 也不正确。 上升时间将基于 I2C 总线/器件周围的无源 RC 元件。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    插孔