This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:TS3USB30E 的问题

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242929/ts3usb30e-questions-of-ts3usb30e

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件:TMUXHS221

尊敬的团队:

我想问一下、如果将其用作 PCIe 第5代 CLK 到通道开关、要添加多大的抖动和延迟?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的提问。 到目前为止、我们还没有该数据。 我们将努力为你收集,但这将需要一些时间

    项目的机会和时间表的大小是多少?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    您/您的客户是否了解 TMUXHS221?  TMUXHS221 是我们全新的 USB 2.0 2:1多路复用器、TMUXHS221具有更佳的性能(ESD 除外)。  如果该器件符合您的设计要求、我会强烈建议 TMUXHS221。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    感谢您的建议。 有1:2多路复用器解决方案吗?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    感谢您的大力支持。

    当 TMUXHS221用于 PCIe 5.0时钟通道切换时、它仅具有多路复用器功能、而不具有多路信号分离器功能、对吧?
    请帮助我推荐用于 PCIe 5.0时钟的4:1多路复用器、4:2多路复用器或8:2多路复用器、谢谢~

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    当用于 PCIe Gen 5.0时钟通道切换时、TMUXHS221可用作多路信号分离器。  

    我们只有适用于 PCIe 的2:1多路复用器解决方案。 我们没有其他引脚配置(4:1 MUX、4:2 MUX 或8:2MUX)。 您可以级联2:1多路复用器、但这会增加损耗。  要补偿损耗、可能需要使用 PCIe 信号调节。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只有适用于 PCIe 的2:1多路复用器解决方案。 我们没有其他引脚配置(4:1 MUX、4:2 MUX 或8:2MUX)。 您可以级联2:1多路复用器、但这会增加损耗。  要补偿损耗、您可能需要使用 PCIe 信号调节。

    您好、SLW、  

    感谢您的大力支持。

    关于 TMUXHS221、仍有几个问题需要回答:

    1. TMUXHS221是否支持三种 PCIe Gen5 clk 时钟架构:CC、SRIS 和 SRNS?
    2.我不明白所有 Noise_fold 和 PCIe 5.0 CLK 滤波器版本10fs 的含义。 10fs 是指 RMS 抖动增加吗? PCI_Express_BASE_5.0协议规定 RMS (RJ)值
    3.当 TMUXHS221用作 PCIe 5.0 CLK 的多路信号分离器时、是否进行了相关测试? 当用于规范中的 PCIe 5.0 CLK 时、仅绘制了用作 MUX 时的图
    4.当 TMUXHS221用于 PCIe 5.0 CLK 时、是否测得传播延迟?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1. 和3. 目前、我们没有用作 PCIe 第5代时钟的 TMUXHS221的测试结果。 我们正在努力获得这些测试结果。 与此同时、机会的规模是多少、时间表是什么?
    2. 您在哪里找到了 10fs? 我只能找到 第5代的0.15psRMS
    3. 我们将测量传播延迟和上述测试结果。

    仅供参考、我通过电子邮件进行了跟进。

    此致!

    斯坦顿