This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:TCA9548的问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242976/pca9548a-question-of-tca9548

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

尊敬的团队:

根据基板上使用的 pca9548adwr、我们需要其次来源可以引脚对引脚。我们不想修改布局。

您能建议哪个合适的解决方案可以与 pca9548adwr 引脚对引脚兼容吗?

非常感谢。

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    如果客户不想修改布局、尽管是 P2P 兼容升级、但 TCA9548A 不适合该封装、因为 SOIC 不适用于 TCA 版本。  

    没有具有相同封装尺寸的其他 P2P 选项可以替代 PCA9548A。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    如果不关心 P2P 条件、建议使用哪个组件替代 TCA9548A。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    TCA9548A 是目前唯一支持8通道的 I2C 开关。 是否有客户需要的一组特定功能/要求、以便我们进一步缩小建议范围?  


    此致、

    插孔