This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:是否可以将修改后的寄存器值保存到 EVM 中、以便我可以在每次 EVM 加电时自动使用修改后的寄存器值而不是使用 ALP Launchpad 来更改这些值?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243875/ds90ub949-q1evm-can-modified-register-values-be-saved-to-the-evm-so-that-i-can-use-the-modified-register-values-automatically-every-time-the-evm-powers-up-instead-of-using-alp-launchpad-to-change-them

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!  

我想将 DS90UB949-Q1EVM 用作我们演示系统的一部分。 我需要修改 DS90UB949的一些寄存器值、而不是默认值。 我想用某种方式将新的寄存器值保存到 EVM 中、而不是每次 EVM 上 电时使用 ALP Launchpad 软件来更改寄存器、以便在 EVM 上电时自动使用修改后的寄存器值。  

是否有可能这样做?  

谢谢你。

此致、

乔纳森