This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:温度范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1, DS90CR288A, DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239088/ds90cr288a-temperature-range

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件: DS90UB927Q-Q1、DS90UB926Q-Q1

您好!

在我们的应用中、我们需要 cameralink 接收器(28位解串器)、我们需要支持-40c 至+85c、并且工作频率为80Mhz

目前、DS90CR288A 仅支持-10至+70格式、我们尝试检验替代方案、但没有同时支持80MHz 和-40C 温度的 IC。

有人能建议是否有任何部件可以支持这些规格吗?

请告知  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我们没有适合您应用的特定 IC。 有一种由两部分组成的 FPD-Link III 解决方案、您可以使用 DS90UB927Q-Q1串行器和 DS90UB926Q-Q1解串器、这两种器件 适用于您的应用。

    927将4个 LVDS 数据通道+ LVDS 时钟转换为 FPD-Link III 接口-> 926接收 FPD-Link III 35位数据并向显示屏提供并行数据。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    很抱歉响应延迟。

    感谢您的回复、我们将看到设计的可行性、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    希望这对您的设计有所帮助。 我暂时关闭这个主题、如果你有任何疑问、可以将其发布在此处、然后重新打开该主题。

    此致、

    G·阿巴尔卡