This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:DP/DM 引脚评估

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243369/tusb322i-dp-dm-pin-assingnment

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB320TUSB322

您好!

这是一个有关 DP/DM 引脚分配的简单问题。

在 TUSB322I 数据表中、DP 为 A7和 B7、DM 为 A6和 B6。

但 TUSB320数据表 DP 为 A6和 B6、DM 为 A7和 B7、符合 USB 标准。

是不是只是 TUSB322I 数据表的拼写错误?  

此致、

望月市

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    望月三

    对于 TUSB322、这确实是一个拼写错误。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:David San、

    感谢您的确认。

    此致、

    望月市