This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:MIPI-DSI 转 RGB

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243807/sn65dsi84-q1-mipi-dsi-to-rgb

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

 您好、

我的客户正在寻找 Windows 系统中 MIPI-DSI 转 RGB 的解决方案。

我发现有一篇讨论了我们可以使用 SN65DSI83/84/85和 SN65LVDS82来实现此功能。

由于客户将在 Windows 中操作系统、我们想知道  SN65DSI83/84/85和 SN65LVDS82是否需要 Windows 驱动器? 或者、它能否在没有任何驱动程序的情况下在 Windows 中直接工作?

谢谢你。

此致、

信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信迪

    没有用于 DSI83/84/85和 SN65LVDS82的 Win 驱动程序、 但需要通过 I2C 访问对 DSI83/84/85进行编程。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    那么、客户是否仍可以  在 Windows 系统中使用 DSI83/84/85和 SN65LVDS82并 通过 I2C 来单独控制它们? 没有窗户驱动器、它仍然可以正常工作、对吗?

    谢谢你。

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信迪

    DSI83/84/85和 SN65LVDS82都独立于 Windows 系统、没有用于它们的驱动程序。 但 需要首先通过 I2C 访问对 DSI83/84/85进行编程。

    谢谢

    大卫